This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2E221:ResetB 引脚是否始终处于高电平正常?

Guru**** 2917630 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2E221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1561864/tusb2e221-is-resetb-pin-always-high-okay

器件型号:TUSB2E221


工具/软件:

尊敬的团队:

客户想知道他们是否不想控制 TUSB2E221 复位引脚、他们能否将电 位引脚拉高? 此类应用中是否存在风险?

谢谢你

Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、如何设置不同的 I2C 地址? 我们需要在发货前通知 BU?

    谢谢你

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    例如、如果客户希望在同一条 I2C 线路上使用 2*eUSB 器件、那么他们需要使用不同的器件型号来区分不同的 I2C 地址? 我们可以通过一些特殊的引脚分配来实现这一点吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    客户想知道是否不想控制 TUSB2E221 复位引脚、他们可以拉高电平 resetB 吗? 此类应用中是否存在风险?

    对于该应用、我建议遵循 EVM 原理图、使用 1uF 下拉电容和 2.2K Ω 上拉电阻:

    例如、如果客户要在同一条 I2C 线路中使用 2*eUSB 器件、那么他们需要使用不同的器件型号来区分不同的 I2C 地址? 我们可以通过一些特殊的引脚分配来实现这一点吗?  [/报价]

    对于不同的 I2C 地址、是的、您需要联系 BU、以便让具有不同 I2C 地址的器件 OTP。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    由于不活动而关闭线程。 如果您有任何后续问题或疑虑、请随时回复。

    谢谢、

    Ryan