This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:需要查看与 SSD 连接的"TUSB9261IPAPQ1"设计

Guru**** 2579725 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1556109/tusb9261-need-to-review-the-design-of-tusb9261ipapq1-interface-with-ssd

器件型号:TUSB9261


工具/软件:

尊敬的团队:

来自 PHYTEC 的问候...!

我连接了“TUSB9261IPAPQ1"与“与 SSD 的接口设计、
如果我能收到关于设计的评论、那就很好了。

e2e.ti.com/.../09-USB_5F00_HUB-EXTERNAL_5F00_SSD.pdf

此致
Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikhil、

    我会检讨这份图则、并尝试在明日 8/21 日的 EOD 会议上作出回应。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikhil、

    您选择的晶体似乎是 40MHz 晶体。 但是、FREQSEL 引脚似乎针对 25MHz 晶体进行了配置。 对于 40MHz 晶体、FREQSEL 引脚都应上拉至 3.3V。

    RX 通道不需要 100nF 电容器。 这些应删除。

    请确保晶体设置遵循数据表中建议的设置:

    I.E、VSSOSC 未连接到 PCB 接地端、用于将 XI 和 XO 电容器接地。 我建议将这些电容器连接到 VSSOSC 而不是 PCB 地。

    我看到您使用的是 Type-C 连接器、但没有 CC 控制器。 它是否适用于传统电缆设置(例如 Type-A 转 Type-C 或 Type-C 转 Type-C)? 通常、Type-C 连接器需要 CC 控制器来配置器件角色。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan:

    非常感谢您的 支持。
    我进行了修改、因为 Type C 连接器 CC 引脚有变化、所以不使用它。



    请您分享需要在“SST25VF040B-50-4i-S2AF-T"<xmt-block0>“ IC 中刷写的转换器固件。
    另外、请告知我们刷写过程。

    此致  
    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikhil、

    我已经修改了、因为更改和 Type C 连接器 CC 引脚我们不使用它。

    您是否仅使用 Type-C 连接器的一侧? 如果是、则 Type-C 电缆不适用于一个翻转方向、只能在一个特定方向上工作。 甚至是这样、仍需要 CC 控制器来传达电缆的方向、以便进行连接。

    您能否分享需要在“SST25VF040B-50-4i-S2AF-T"<xmt-block0>“ IC 中刷写的转换器固件。
    也请告诉我们刷新过程。

    可从 TUSB9261 网页下载所需的固件、TUSB926X FlashBurner 实用程序可用于刷写 SPI。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikhil、

    由于不活动而关闭线程。 如果您有任何后续问题或疑虑、请随时回复。

    谢谢、

    Ryan