This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044A:与集线器配合使用的仅供电方 PD。

Guru**** 2985790 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044A, HD3SS3212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1559526/tusb8044a-source-only-pd-that-works-with-hub

器件型号:TUSB8044A
主题: HD3SS3212 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、  

是否有一种涉及将 TUSB8044A 集线器或等效器件与 PD3.0 或更新的控制器一起使用的解决方案? 关键是我们希望 PD 控制器是纯源控制器。  

谢谢!

插孔 G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    为了确认这一点、您是否正在寻找一种采用 TUSB8044A 应用和更新的 PD 控制器且适用于主机应用的参考设计?

    我认为我们最近没有任何使用 PD 控制器实现集线器的参考设计。 但是、只要每个端口上都有一个 PD 控制器用于 CC 通信、我就看不到为什么这不可能实现。

    您是否希望将我们的集线器与 DP 交替模式配合使用? 如果是这样、您还需要 TUSB546 等器件或多路复用器来帮助进行 DP 和 USB3 信号布线。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ryan、

    我不是在寻找完整设计、尤其是更新的 PD 控制器、尽管这两种控制器都很棒。 我主要寻找一个只能作为供电方运行的 PD 控制器、能够以 20mV 的步长提供低至 5V 的 PPS、并且不需要连接电池。 此外、它应该能够与 TUSB8044A 或等效协议通信。 到目前为止、我看到的大多数证书都规定它们是仅受电方/双角色、不支持仅供电方。

    集线器不需要支持 DP 交替模式。 但是、如果只有支持我需要的功能的驱动器也支持 DP 交替模式、那就好了。

    谢谢!

    插孔 G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    我们不建议使用任何特定的 PD 控制器、但您可以使用具有 HD3SS3212 等多路复用器的 PD 控制器来将 SS 信号正确路由到 Type-C 端口、并根据需要使用 PD 功能、只要在 TUSB8044A 的下行端口上执行该操作即可。 我们的团队并未涉及 PD 控制器、因此我建议查看他们的器件页面、或通过 E2E 联系他们以解答任何 PD 问题: https://www.ti.com/product-category/interface/usb-ics/usb-type-power-delivery-ics/products.html。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    由于不活动而关闭线程。 如果您有任何后续问题或疑虑、请随时回复。

    谢谢、

    Ryan