This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044A:仅通过 USB3.0 上行、仅通过 2 或 4x USB2.0 下行

Guru**** 2979440 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1559226/tusb8044a-upstream-only-by-usb3-0-and-downstream-only-by-2-or-4x-usb2-0

器件型号:TUSB8044A


工具/软件:

您好的团队、

我的客户希望使用 TUSB8044A 仅通过 USB3.0 实现上行功能、仅通过 2 或 4x USB2.0 实现下行功能。

客户使用 2 个或 4 个 480M USB2.0 摄像头。 因此 USB2.0 上的数据带宽很大。 他们不希望 USB 集线器通过 USB2.0 连接到 MCU。 它将限制 4 个摄像头的数据。

Q1:如果客户可以使用 TUSB8044A 仅通过 USB3.0 实现上行、而仅通过 2 或 4x USB2.0 实现下行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB8044A 能否实现以下路径? USB3.0 上行和 USN2.0 下行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我将仔细检查这一点、但我认为该集线器不具备通过 USB3 线路路由 USB2 线路的能力。 HS 信号只能通过 DP/DM 通道传输。 因此、您需要连接上游 DP/DM 以使用 USB2 通道。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    由于不活动而关闭线程。 如果您有任何后续问题或疑虑、请随时回复。

    谢谢、

    Ryan