This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB9702-Q1:将 TI 9702 与 TI 971 串行器连接

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1567951/ds90ub9702-q1-interfacing-ti-9702-with-ti-971-serializer

器件型号:DS90UB9702-Q1


工具/软件:

您好、

我尝试使用两个 TI 953 串行器来升级视频系统、其中 TI 9702 将 CMLOut 信号输出到另一个 TI 9702 解串器、改用两个 TI 971 串行器。  我已将 953 替换为 971(数据表提到其引脚对引脚兼容)、并且无法在 9702 和 971 之间建立 FPD-link。  我有以下问题:
是否可以从 9702 接收用于检测 971 的示例代码?

是否可以确认从 953 转换到 971 时不需要进行电气修改?
谢谢、

Jeff A.   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey 您好:

    在电子邮件主题中、我提到 LPF1 电容器在 953 和 971 之间具有不同的值。 您可以相应地更改电容值、看看这样是否有用。

    除此之外、您可能需要运行其他脚本以将 9702 连接到 971。 是否引用 B7 初始化脚本并使用正确的选项将 9702 连接到 971?

    此致、

    Justin Phan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复 Justin。  
    电容器肯定需要更新。  对于初始化脚本、我参考了 9702 数据表(特别是同步模式)中的第 8.4.1.1 节、该节提到要联系 TI 以获取完整的脚本。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey 您好:

    请联系您当地的 TI 代表。 此器件受保密协议限制、因此无法在此公共论坛上分享详细信息。