This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX232E:墨西哥制造的 RS –232 线路驱动器/接收器 MAX232E 出现故障

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX232E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1568635/max232e-malfunction-of-mexican-built-rs-232-line-driver-receiver-max232e

部件号:MAX232E


工具/软件:

它可能关心的对象。

 

 我们的合同制造商 Creation Technologies 提出的与 MAX232E(具有+/–9V 输出和+/–15kV IEC-ESD 保护的 5V 双通道 250kbps RS 线路驱动器/接收器)有关的问题需要立即优先考虑。 您在墨西哥的工厂生产的器件似乎与在马来西亚的 TI 制造工厂生产的器件的性能不同。 此组件的功能存在差异。

 

墨西哥生产的部件标记如下:

 TI4AAFKPM

MAX232EI

注:此组件未打印 Texas Instruments 徽标。  

马来西亚生产的部件标记如下:

 47AD4FKG4

MAX232EI

注:此组件打印了 Texas Instruments 徽标。  

 

请注意标记中的差异、并确认墨西哥的组件不是假冒产品。  另外、请提供有关 2 个组件功能差异的信息。

 

此 请求需要被视为优先事项、因为这目前正在影响通信和电力行业的制造。

 

墨西哥制造的元件的阻抗水平似乎存在差异、因为 需要连接额外的非必需连接器、才能唤醒 RS –232 线路驱动器/接收器。 似乎墨西哥生产的设备的响应速度慢于 马来西亚生产的设备。 此外、 请告知我们 TI 是否有其他使用墨西哥组件的集成商提供的任何类似反馈。

 

此外、请告知是否有可能用在马来西亚生产的库存替换墨西哥库存、以及是否  可以直接通过 TI 对此进行协调。

 

请优先处理此请求、并在本周结束前提供建议。

 

非常感谢您的及时帮助和反馈。

 

谢谢

 

Munir Ben Sabeur

制造工程

电力电子产品

SMP 部门

通信和电力行业

电话:905-702-2222 ext 320

电子邮件: munir.sabeur@cpii.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Munir

    这两个器件在功能上是相同的。  

    阻抗差异源于器件的设计不同。 通常、较新的设计使用现代工艺技术、因此其性能优于较旧的设计。  

     最常见的客户报告的“问题“是 CM 有一种称为电路内测试 (ICT) 的功能、它在新设计的模具中提供故障阳性结果。 CM 需要从根本上改变/更新其对信通技术的限制、以适应新芯片在阻抗水平上的差异。  

    - Bobby