This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:请定义选择 RESET_N 电阻器和电容器值的标准

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1569684/dp83869hm-please-define-the-criteria-for-choosing-the-reset_n-resistor-and-capacitor-values

器件型号:DP83869HM
主题: DP83869 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI:

我们有几个夹板、其中一个包含 DP83869HM PHY。  我们在 RESET_N 线路上使用建议的 100 欧姆电阻器和 47uF 电容器。

问题在于电容器太高、无法安装在电路板堆叠中。

我看到两个选项:

1. 将 47uF 并联成几个较短且值较小的电容器。

 2.如果只有 RC 时间常数才重要、则增大电阻值、减小电容值以实现相同的 RC 时间常数。  但我不知道是否有理由选择 47uF 电容器、或者我们是否应该只关注相同的 RC 时间常数。

您能否评论一下是否可以增加 R 和减小 C 来实现相同的复位时间而不产生任何不可预见的次要影响?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    正确、RESET_N 电路的用途是 RC 时间常数。 您提出的任何一个解决方案都将起作用。

    主要思路是在上电后让 RESET_N 上升、以使 DP83869 稳定(数据表中的 T1)。 RESET_N 具有中所示的 9K 内部上拉电阻。

    此致、

    Shane