This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:将 1.3V 转换为 1.8V

Guru**** 2979390 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1570086/lsf0108-translating-1-3v-to-1-8v

部件号:LSF0108


工具/软件:

您好团队:

我的客户希望使用 LSF0108 将 1.3V 转换为 1.8V。

但是、在数据表中、VREF1 和 VREF2 之间的差值应大于 0.6V。

  如果我们将 1.3V 用作开漏配置、是否可以将其转换为 1.8V?

此致、
Kee Kuhara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的科威特圣:

    VREFA 和 VREFB 之间的差分应为 0.8V 和更大、以获得出色的信号完整性。 如果 VREFA/ A 侧输入被上拉至 1.3V、而 VREFB= 2.1V 且 B1 被上拉至 1.8V、则可以在此处进行 1.3V 至 1.8V 转换。 如果没有 2V 电源、我们或许可以推荐一款没有这种严格偏置要求的替代转换器。 如果是这种情况、您能否提供更多有关您的申请的详细信息、以便更换合适的替代产品?  

    此致、

    插孔