This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:USB_VBUS 引脚电阻分压器运行以及 TUSB4041 在 PD 环境 (9V/20V) 中的适用性

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1567720/tusb4041i-usb_vbus-pin-resistor-divider-operation-and-applicability-of-tusb4041-in-pd-environments-9-v-20-v

器件型号:TUSB4041I


工具/软件:

您好、

据我所知、TUSB4041 是一款 USB 2.0 集线器、专为 5V VBUS 环境而设计。 但它仍应在 VBUS 可能升至 9V 或 20V 的 USB 电力输送系统中可用。在这种情况下、较高的 VBUS 电压由 PD 控制器协商和保护、TUSB4041 的 USB_VBUS 引脚必须始终通过电阻分压器接收信号。

根据数据表的推荐电路((90.9kΩ/<xmt-block1> 10kΩ</xmt-block> 分压器)、 10kΩ、当 VBUS = 5V 时、这会导致 USB_VBUS 约为 0.45V、当 VBUS = 9V 时约为 0.82V、当 VBUS = 20V 时约为 1.82V。所有这些值都低于 3.6V 的绝对最大额定值、因此没有损坏风险。 但这些器件不在大约 1.155V(典型值)的建议运行条件下、20V 时的 1.82V 明显高于典型目标。 我目前的理解是、这被视为“超出建议的运行条件、但仍然可以正常工作“。

您能否确认这一理解是否正确、即 TUSB4041 是否仍可用于 9V 或 20V 的 PD 环境、前提是使用了电阻分压器、同时需要注意产生的 USB_VBUS 电压可能超出建议范围、在设计中应将其考虑在内?

此致、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

     您是否有固定电源板? 例如 5V 或 3V?

     您可以使用分压器将 USB_VBUS 引脚连接到固定电源、以避免 20V 问题、   此引脚上允许的最大电压为 1.155V(典型值)。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Brian、

    [报价 userid=“253653" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1567720/tusb4041i-usb_vbus-pin-resistor-divider-operation-and-applicability-of-tusb4041-in-pd-environments-9-v-20-v/6037141 ] 您可以通过分压器将 USB_VBUS 引脚连接到固定电源、以避免 20V 问题、   此引脚上允许的最大电压为 1.155V(典型值)。[/报价]

    感谢您先前就 USB_VBUS 引脚电压要求所做的澄清。 我想再确认几点。

    当 VBUS 进行分压(例如 VBUS = 9V 时)时、USB_VBUS 引脚将看到大约 0.82V。虽然这略低于数据表中规定的建议典型值 1.155V、但似乎会保持在允许的工作范围内。 您能否确认此条件是否可接受、也不会对可靠运行造成问题?

    此外、关于您通过电阻分压器将固定电源连接到 USB_VBUS 引脚以避免 20V 情况的建议、您能否说明建议使用哪种固定电源? 例如、是否打算使用系统 5V 电源轨、将其分压到 1.1V 至 1.2V 左右、并将其用作 USB_VBUS 输入、同时将实际的 VBUS 监控保留给 PD 控制器?

    谢谢、

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    进行 VBUS 分频后、例如在 VBUS = 9V 时、USB_VBUS 引脚的电压约为 0.82V。虽然这略低于数据表中规定的建议典型值 1.155V、但似乎保持在允许的工作范围内。 您能否确认此条件是否可接受

    这是可以接受的、因为电压低于 1.155V。

     2:

    如果使用固定 5V 电压、则分压器可以是 90k/10k 以获得 500mV

    在 3.3V 或 3.3V 下、分压器可以是 50k/10k 以获得 550mv。

    在固定电源下、集线器将始终开启、无法设置为低功耗模式。

    对 PD 控制器进行实际的 VBUS 监控

    是的。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    最后、仅仅为了确认、假设 TUSB4041I 支持监控 9V USB_VBUS 是正确的吗?

    谢谢、

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确、 您是否确定 Tyep-c Vbus 为 9V 、而不是 20V?

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我考虑 20V 和 9V。
    在 20V 的情况下、分压电压值超出了建议的工作范围。
    我是否应该认为它与 9V 而非 20V 兼容?

    谢谢、

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 同时考虑 9V 和 20V、则需要通过分压器将 UBS_VBUS 连接到固定电源。

    如果电压仅为 9V、则可以将其连接到  Tyep-c Vbus。

    好极了

    Brian