This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043A-Q1:唤醒不会针对 tpulse &lt 触发;1.5us

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1569962/tcan1043a-q1-wake-up-not-triggered-for-tpulse-1-5us

器件型号:TCAN1043A-Q1


工具/软件:


我正在通过总线发送 dom-rec-dom 以将我的 txr 从待机模式唤醒。 我尝试 tpulse 从 0.5us 到 1.8us ,如数据表中所述。


但我注意到,当一个脉冲与 tpulse 或 twk_flter < 1.5us 发送时,我的 Rx 线不被拉低。 我也注意到, Rx 线拉高 tpulse 或 twk_filter > 1.8us . 附加两个条件图像  

Tperio= 1.429us、tpulse = 0.7145us > twk_filter 最小限制。
Rx 线路不切换为低电平。


T period = 5us :T pulse = 2.5us > twk_filter 最大值。
Rx 线路开关为低电平。


有人能告诉我,如果我错过了什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    Datasheet_感兴趣的 wakeform

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anamika:

    感谢您联系 TCAN1043A!

    上下文中、CAN 收发器的唤醒模式 (WUP) 用于 500kbps、即 2us 脉冲。 tWake (FILTER) 时间为 0.5 至 1.8us、用于指定位被归类为显性/隐性的界限。 由于建议的最大时间为 1.8us、因此建议使用此时间作为最小脉冲长度。 它基本上可以被认为是这样的:

    • t < 0.5us:不是有效的滤波位
    • 0.5 < t < 1.8:未定义/根据电源电压和温度条件而变化
    • t > 1.8:有效的滤波位

    如果这有道理、请告诉我、

    Ethan