This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD2CAN36-Q1:隔离式电源器件所需的 ESD 保护

Guru**** 2996000 points

Other Parts Discussed in Thread: TVS3301, TSM36CA, ESD2CAN36-Q1, TVS3300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1569507/esd2can36-q1-esd-protection-required-for-isolated-power-devices

器件型号:ESD2CAN36-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TVS3300、TVS3301 、TSM36CA、 ESD2CAN36

工具/软件:

您好、

我想实施  

https://www.ti.com/lit/an/slaaeh8/slaaeh8.pdf?ts = 1756976134529&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FAFE882H1

在主器件的另一侧、此电路的 24V 输入将供客户在需要时用作可插拔连接。  

主器件将位于 3V ISO 侧、其输入为 24V 并提供接地。

我能否针对 两个输入端子的接地(不是应用手册中的 ISO_GND)实现 ESD2CAN36-Q1? ESD 电流将如何流动? 用于接触放电。  

此致、

Anurag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anurag:  

    只是为了澄清一下、您是否尝试重新创建下面的电路?

    您是否要寻找任何其他参数? 通常、对于 4 个–20mA 环路、需要一个增强型二极管来实现浪涌保护。 如果是、我认为 TVS3300 是适合这种情况的选择。 您可以查看本文档的第 3.18 节: 链接。  

    此致、

    McKenzie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    只是为了澄清一下、您是否正在尝试重新创建下面的电路?

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anurag:  

    可以选择 ESD2CAN36、但如果需要双向保护、我建议使用 TVS3301 或 TSM36CA。  

    此致、

    McKenzie