This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E:确认 DP83TD510ERHBR 的复位上拉连接

Guru**** 2993170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1570095/dp83td510e-confirmation-on-reset-pull-up-connection-for-dp83td510erhbr

器件型号:DP83TD510E


工具/软件:

我们将遵循 DP83TD510ERHBR (TI) 建议的上电序列、首先为 VDDIO 上电、然后为 VDDA。 对于器件复位、我们已将 RESET 引脚的上拉电阻器连接到 VDDA(上电的最后一个电源轨)、以便 RESET 保持有效、直到 VDDA 稳定。 您能否确认是否可以将 RESET 上拉电阻连接到 VDDA 而不是 VDDIO?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    建议将 RST_N 连接到 VDDIO 而不是 VDDA。 您的应用中。 VDDA 可能是最后要上电的电源轨、器件上的 RST 引脚具有内部 PU、并且固有地会在最后一个电源上电之前保持复位状态、无论哪个电源轨、因此无需将其连接到 VDDA。  

    此致、

    Vivaan