This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C752D:TL16C752B/754B 勘误表是否已在 TL16C752D 中修复?

Guru**** 2826835 points

Other Parts Discussed in Thread: TL16C752D, TL16C754B, TL16C754C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1552109/tl16c752d-has-the-tl16c752b-754b-errata-been-fixed-in-the-tl16c752d

器件型号:TL16C752D
主题中讨论的其他器件: TL16C754BTL16C754C

工具/软件:

大家好:

我们的一个客户使用 TL16C752D。 当它们使用 TL16C752D 时、
他们有时会遇到类似第 3 号的现象。 问题
(“TL16C752B (54B) 可以清除仅设置的中断条件
如果 IIR 读取与该设置重合。“) 到此结束。
TL16C752B 勘误表
www.ti.com/.../sllz049.pdf
TL16C754B 勘误表
www.ti.com/.../sllz048.pdf
目前、他们有关于 TL16C752D 的问题如下。
请你给我答复。
1. TL16C752B/754B 勘误表是否已在 TL16C752D 和 TL16C754C 中修复?
2.出现勘误现象时,IIR 读取的值是多少? 是否为 IIR[5:0] 0x01?
3、如果难以实现“解决方法:只读对应的 IIR
  任何其他权变措施吗?

非常感谢您的答复。

此致、
Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    我会试着在这周结束时回到你的身边。  

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bobby、

    非常感谢您的答复。

    我明白了。 我将等待您的更新。

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bobby、

    您能告诉我您的进度吗?

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    对不起,我没有回到你上星期.  

    仍然尝试与该器件 D 版本的设计工程师合作。  

    但我可以提供我认为的内容:

    2. 出现勘误现象时、从 IIR 读取的值是多少? 它是 IIR[5:0] 0x01 吗?

    我认为、除非满足 RHR 阈值、否则您应该读取超时代码。  

    3. 如果难以实现“解决方法:只读对应的 IIR
      返回到生成中断的通道“、是否有任何其他权变措施?

    我还认为、如果您设置 RX 触发阈值并使用 IIR 查找 RHR 中断、那么您仍然可以通过在发生 RHR 中断时使 INT 保持锁存来解决该问题。  

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    设计师回到我的身边、他认为 B 中关于您所询问的问题的勘误表没有修复、因为他认为这是预期行为。  

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bobby、

    非常感谢您的检查。

    请让我确认一下。

    我的理解是、勘误表尚未修复。 我的理解是否正确?

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的理解是勘误表尚未修复。 我的理解是否正确?

    是的、这也是我的理解。 我不认为新设计师认为这是一个错误,而是预期的行为。

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bobby、

    非常感谢您的大力支持。

    请允许我再次确认第 1 季度、您能给我关于第 2 季度和第 3 季度的答案吗?

    关于 Q1。
    同样、我对客户第一个问题的理解是否正确?
    (客户问题 1:TL16C752B/754B 勘误表已在 TL16C752D 和 TL16C754C 中修复?)

    我的理解:TL16C752B 的勘误表已被 TI 确认为预期行为、但尚未修复。

    关于 Q2。
    您回答他们的问题 2 是、我认为您应该阅读超时代码、除非满足 RHR 阈值。
    您能告诉我“RHR 阈值“的平均值吗?

    如果达到 RHR 阈值、将采取什么措施?

    当出现勘误现象时、从 IIR 读取的值是否未知? 是否不是 IIR[5:0] 0x01?

    问题 3。

    您回答了 Q3、我也认为如果您设置了 RX 触发阈值并使用 IIR 查找 RHR 中断、那么您仍然可以通过在发生 RHR 中断时使 INT 保持锁存来解决该问题。

    您能给我讲一讲在发生 RHR 中断时如何使 INT 保持锁存吗?

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IIR = 000100 和 RXRDY 变为低电平、您需要等待这种情况发生以查看中断  

    当出现勘误现象时、从 IIR 读取的值是否未知? 是否不是 IIR[5:0] 0x01?

    是的、由于没有中断、因此您会看到 0x01。  

    您可以读取 LSR0 以查看是否存在 RX 数据。

    您能给我说明在发生 RHR 中断时如何保持 INT 锁存吗?

    当达到 RX 触发阈值时、应该会发生这种情况、您可以在 FCR 7:6 中设置该阈值。  

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bobby、

    非常感谢您的大力支持。

    我可以问您以下问题吗?

    问题 1:
    我们知道、 TL16C752B 勘误表 3 号尚未在 TL16C752D 上修复。
    TL16C752B 勘误表说第 3 号“TL16C752B 可以清除刚刚设置的图像
    如果 IIR 读取与该设置重合、则为该中断条件。
    由于 IIR 读取通常相对于 THRE 设置是异步的、
    这一问题有可能发生、尽管这种情况不太可能发生。“

    客户认为、由于 TL16C752D 数据表尚未修复勘误表 3
    应该会解释这种现象并在器件数据表中采取对策。
    但他们找不到。
    该说明是否写入了数据表中?

    问题 2:
    我很抱歉再次问您相同的问题、因为我无法理解您解释的对策。

    如果您设置 RX 触发阈值并使用 IIR 查找 RHR 中断、
    然后、当发生 RHR 中断时、您仍然可以通过保持 INT 锁存来解决该问题。“

    您能告诉我我应该逐步采取哪些措施吗?  

    非常感谢您的答复。

    再次感谢大家、此致、
    中井和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bobby、

    非常感谢您的大力支持。

    客户希望 TI 作为附加问题回答以下问题。
    请您回复。

    问题 1:
    即使发生了优先级高于发送中断的中断(例如接收触发电平中断)、也可能发生此错误吗?

    问题 2:
    如果 IIR 读数、发送中断和接收中断同时发生、发送中断是否会被清除?

    非常感谢您的答复。

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bobby、

    非常感谢您的大力支持。

    我需要你的答复。
    您能给我提供您的最新信息吗?

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bobby、

    请你给我答复。

    还是应该在 E2E 的新主题上提出这些问题?

    非常感谢、此致、
    Kazuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉 Kazuya、

    上周我们在美国度假、我在客户支持方面一直落后。  

    如果 IIR 读取、发送中断和接收中断同时发生、是否会清除发送中断?

    不,它应该仍然存在。 另一种方法是查看 TXRDY 引脚。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bobby、

    非常感谢您的大力支持。

    您能回答我发送给您的以下问题吗?

    问题 1:
    我们知道、 TL16C752B 勘误表 3 号尚未在 TL16C752D 上修复。
    TL16C752B 勘误表说第 3 号“TL16C752B 可以清除刚刚设置的图像
    如果 IIR 读取与该设置重合、则为该中断条件。
    由于 IIR 读取通常相对于 THRE 设置是异步的、
    这一问题有可能发生、尽管这种情况不太可能发生。“

    客户认为、由于 TL16C752D 数据表尚未修复勘误表 3
    应该会解释这种现象并在器件数据表中采取对策。
    但他们找不到。
    该说明是否写入了数据表中?

    问题 2:
    很抱歉 再次问您相同的问题。 因为我无法理解您解释的对策。

    如果您设置 RX 触发阈值并使用 IIR 查找 RHR 中断、
    然后、当发生 RHR 中断时、您仍然可以通过保持 INT 锁存来解决该问题。“

    您能告诉我我应该逐步采取哪些措施吗?  

    非常感谢您的答复。

    再次感谢大家、此致、
    中井和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bobby、

    非常感谢您的大力支持。

    您能给我提供您的答案吗?

    谢谢、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该说明是否已写入数据表?

    否、这尚未添加到数据表中。  

    您能告诉我我应该逐步采取哪些措施吗?  [/报价]

    最简单的方法是将 RX FIFO 触发条件设置为较低的值、并检查 RXRDY 引脚来执行读取。

    您可以通过写入 TLR[7:4]来设置此电平

    您还可以读取 FIFO 就绪寄存器、以检查 RX 是否已达到您在 TLR 中设置的阈值。

    读取 LSR0 还为您提供了一种验证 RHR 中是否有一个字节的方法。

    您还可以设置 FCR[7:6]启用 IER[2]、然后在发生 INT 时(由于 RX FIFO 阈值)、您可以读取 IIR 并查找 001100(假设 RX 超时消失)。  

    您基本上有多种方法可以了解何时达到 RX FIFO 阈值。  

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bobby、

    非常感谢您的解释。 我真的很感谢。

    请让我确认一下。

    我 知道 TL16C752D 仍然具有 TL16C752B 的勘误表、如下所示。
    https://www.ti.com/jp/lit/er/sllz049/sllz049.pdf

    我的问题如下。

    客户想要了解任何其他解决方法、以防 遇到困难
    要实施勘误表 3 的权变措施:只读对应的 IIR  
    勘误表报告中的“生成中断的通道“

    是您的解释、
    >
    最简单的方法是将 RX FIFO 触发器设置为较低的值、并检查 RXRDY 引脚进行读取。
    >~μ s
    >您还可以设置 FCR[7:6]以启用 IER[2]、然后在发生 INT 时(由于 RX FIFO 阈值)、您可以
    >读取 IIR 并查找 001100(假设 RX 超时消失)。  

     TL16C752B 勘误表 1 没有勘误表 3?

    如果您的解释是   勘误表 1 的权变措施、
    您能告诉我勘误表 3 的变通办法吗?

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bobby、

    我知道你很忙。
    但我们需要您的回复才能使用  TL16C752D。

    请你给我答复。

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我基本上是建议客户不要寻找字符超时、而是寻找满足 RX FIFO 限制的情况。 我知道这并不是完全相同的、但我假设这种方法适用于 ISR(尽管效率可能较低)。  

    您能告诉我第 3 号勘误表的变通办法吗?

    看起来有两种方法可以检查 TX FIFO 是否为空/已准备好接收数据。

    您可以读取 LSR5 和 LSR6 以查看 THR 中是否有数据。  

    您还可以检查 TXRDY。  

    - Bobby