This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C550D:驱动器和 EVM

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TL16C550C, TL16C550D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1569695/tl16c550d-driver-and-evm

器件型号:TL16C550D
主题中讨论的其他器件:TL16C550C、

工具/软件:

您好、

我正在寻找 TL16C550C/TL16C550D 的驱动程序 (Linux 或非 RTOS) 和/或开发板。

有可能吗?

谢谢、

Huynh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Huynh:  

    遗憾的是、我们没有用于 UART 器件的任何类型的驱动程序、也没有用于它们的任何评估模块。

    - Bobby