This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB933-Q1:DS90UB933

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1569586/ds90ub933-q1-ds90ub933

器件型号:DS90UB933-Q1


工具/软件:

尊敬的 E2E 支持团队:

  • 我们在 ECU 中使用 DS90UB933 将图像传输到具有解串器 DS90UB934 的 IVI/显示单元。成像仪输出格式 YUV422 8 位 DVP8 16bpp 30fps。注意:目前我们在 10 位模式下使用串行器。

1) 对于成像仪输出格式 YUV422 8 位 DVP8 16bpp 30fp.2) 实现成像仪分辨率>2MP(1080p)–3MP 的传输对于 DS90UB933 如何降低消隐周期和帧速率?有了这一点,可以实现的最大分辨率是什么?

3) 为了在 DS90UB933 上实现大于 2MP (1080p)–3MP 的成像仪分辨率传输、 帧速率可能受到多大的影响? 这样可以达到最大分辨率吗?

此致

Prabha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prabha:

    933 支持 100MHz 的最大 PCLK 速率。  对于 YUV422 8 位格式、使用 8 个数据输入。 由于此视频格式为 16bpp、因此每个像素需要 2 个 PCLK 周期。

    1、最大像素速率为 50 百万像素/秒、除以 30fps =~1.66百万 像素/帧(包括消隐)。 假设消隐率为 15%、则支持的最大分辨率为 1.45MP 或 1392x1040 像素。

    2.假设 2MP 分辨率为 1920x1080 像素+ 15%消隐、则支持的最大帧速率为 20fps。 假设 3MP 分辨率为 2048x1536 像素+ 15%消隐、则支持的最大帧速率为 13fps。 请告诉我您的分辨率或消隐要求是否与我的假设不同。

    此致、
    Lucas