This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043-Q1:模式转换期间的 CANH/L 总线电压变化时间

Guru**** 2982790 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1043-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1567823/tcan1043-q1-the-canh-l-bus-voltage-change-time-during-mode-transition

器件型号:TCAN1043-Q1
主题: TCAN1043 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好的团队、

我的客户想知道 TCAN1043-Q1 从正常到睡眠、或从正常到待机的瞬态、CANH/L 时间将从高电平变为悬空。 这种 CAN 总线电压变化需要多长时间?

这将影响客户线路末端测试、目前他们在此电压转换中留出 1 秒、但对于当前项目、这会花费很长时间

谢谢

Scarlett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Scarlett、

    您能解释一下客户是否使用的是 TCAN1043 吗 A Q1 或 TCAN1043-Q1? 请注意、其中一些转换时间可能因器件而异。

    tMODE2 是可以在计算时参考的主要时间之一。 例如、当从正常模式(可以主动偏置)转换到待机模式(可弱偏置到 GND)时、需要 tMODE2 时间才能释放 CAN 总线。 1 秒可能比这些模式更改所需的时间长得多。 tMODE2 转换时间需要 10us、因此在 10us 后、我会让 CAN 总线额外有一些时间来偏置到 GND(对于其系统来说,这可能>=100us)。  

    另请注意、总线上的其他 CAN 收发器也可以偏置 CAN 线路。 您将需要确保只有此收发器在该测试中通电。  

    如果这样回答了您的问题、请告诉我。

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您的回复、客户问题与 TCAN1043ADRQ1 相关。  

    在器件在 TX=0 和 TX=1 之间切换的正常状态期间、CAN H/L 电压可能会在 200us 内变化。 但从正常模式转换到待机模式或睡眠模式时、需要等待~1s、以便 CAN H/L 电压接近 0V。 客户问题与此相关--在正常到待机/睡眠模式转换中导致延迟的特性是什么?

    谢谢

    Scarlett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Scarlett、

    在正常状态期间、当器件在 TX=0 和 TX=1 之间切换时、CAN H/L 电压可能会在 200us
    内变化

    您是否参考了 TXD 从低电平变为高电平时的传播延迟? 在数据表中、这是 tpHR 时间、约为 50ns、而不是 200us。  

    在正常到待机/睡眠模式转换中、什么是导致延迟的专业?

    我不确定我完全理解你的问题。  如果电压转换所花费的时间为~1 秒、则还会进行其他操作。 您能否分享探测 EN、nSTB 和 CANH/L 的波形? 此外、请提供原理图和有关 CAN 总线的任何其他信息。

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ethan

    在与客户进行检查时、应确保 TCAN1043A/N-Q1 中的自主偏置静音

    谢谢

    Scarlett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Scarlett、  

    感谢您的澄清。 我必须已打开我的头部设备。  

    是的、tSilence 最大值为 1.2 秒、这是从 CAN 自主:活动(偏置到 VSUP/2)切换到  CAN 自主:非活动(偏置到 GND)的时间。 图 7-10 更清楚地说明了这一点。 实际上、CAN 总线处于非活动状态的时间必须超过 1.2 秒、并且收发器必须处于待机/睡眠/进入睡眠模式、以便偏置切换到 GND 而不是 VSUP。 第 7.4.2.1.1.2 节介绍了在这些模式之间切换的条件。

    TCAN1043 也会出现这种行为 A -Q1。 您能否分享任何信息、说明为什么这次 CAN 偏置到 GND 是客户面临的问题?

    此致、

    Ethan