This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232E:MAX3232IPWR-TSSOP-16 在推荐的应用电路下无法正常工作

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1563728/max3232e-max3232ipwr-tssop-16--not-work-properly-at-recommended-application-circuit

部件号:MAX3232E


工具/软件:

TI 团队大家好、

我们使用 MAX3232IPWR (TSSOP-16) 将 UART 信号转换为 RS232、以便与基于 RS232 的触摸显示屏连接。

但是、在运行期间、我们会在显示器上观察到垃圾数据。 使用数字示波器检查 RS232 TX 和 RX 信号后、这些信号会出现失真、并不表示正确的逻辑电平(不明显为 0 或 1)。

我们遵循了数据表中的原理图建议。 最初、我们按照建议使用了 0.1 µF 电荷泵电容器、但问题仍然存在。 使用 1 µF 值替换电容器后、RS232 信号稳定、显示屏开始正常工作、并且在操作显示屏时未观察到问题。

您能帮助我们了解为什么推荐的 0.1 µF 电容器在我们的案例中不起作用吗? 是否存在任何可能导致这种行为的已知问题或布局注意事项?

为了便于您参考、我附上了我们的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DIN2 不得保持悬空。

    电荷泵需要良好的电路板布局布线。 请展示电路板布局布线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chemes Ladisch,

    下面是我们布局的屏幕截图、

    它是一个 4 层板、我们提供内部两层。 我们采用 GND 计划、

    C75、C76、C77、C79 是电荷泵电容器、C78 是输入滤波电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请发布波形示波器截图。

    同时拆下 D2 和 D96。

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bobby、

    找到以下波形快照、


    MCU TX 信号、

    MCU RX 信号、

    RS232-TX 信号

    RS232-RX 信号



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否具有或不具有 D2/D96? RS –232 总线线路和 GND 之间是否有任何其他元件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    D2 和 D96 是唯一跨信号线并联的元件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当信号变为负值时、RS232 信号全部钳位。 这可能是由于 D2/D96 造成的。 我建议您移除这些二极管并用双向 TVS 二极管替换它们。

    请移除 D2 和 D96、并验证当信号变为负输出摆幅时钳位是否仍然发生。

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    找到没有二极管 D2 和 D96 的图像波形

    UART_RX

    RS232_UART_RX

    UART_TX

    RS232_UART_TX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kartavya,

    如果没有二极管、 RS232_UART_TX 看起来像可以最终输出到全负电源轨。

    移除二极管后是否仍会出现问题?

    对我来说、信号看起来应该很好。 开关频率。

     

    [报价 userid=“527391" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1563728/max3232e-max3232ipwr-tssop-16--not-work-properly-at-recommended-application-circuit/6043314 ]RS232_UART_RX

    这个节点看起来没有变为负值。 该节点上也有二极管吗?

    - Bobby