This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX232E:MAX232E

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX232E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1561196/max232e-max232e

部件号:MAX232E


工具/软件:

我们收到了来自墨西哥和马来西亚两个不同地区的 MAX232E。

在我们的测试 国家/地区 的起源“马来西亚“通过了 ICT 和功能。  

国家/地区 of Origine,“Mexico" 不“不符合 ICT 和功能要求。  

 

如果您能回顾并分享两个模具之间的差异、我们将根据需要采取行动以完成 ICT 和 FCT 测试、我们将不胜感激。 这是紧急情况。 如果您能确定优先级、将会很有帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prem、

    您有我可以查看的原理图吗? 新设备不应通过功能测试、如环回...

    您还能说明哪些引脚未能满足 ICT 要求、它是阻抗还是电压、以及您为这些测试设置的限值吗?

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bobby、  

    根据您从 2025年9月22日 的最新输入,您提到 2 个器件在功能上是相同的,但这些是不同的设计。 请详细说明区别是什么、以及 TI 是否可以提供我们的 CM 之前使用的元件。 :47AD4FK G4 MAX 232EI 替换墨西哥库存:TI 4AAFKPM MAX232EI。 请参阅您在 9 月 22 日提到的以下内容:  

    Munir

    这两个器件在功能上是相同的。  

    阻抗差异源于器件的设计不同。 通常、较新的设计使用现代工艺技术、因此其性能优于较旧的设计。  

     最常见的客户报告的“问题“是 CM 有一种称为电路内测试 (ICT) 的功能、它在新设计的模具中提供故障阳性结果。 CM 需要从根本上改变/更新其对信通技术的限制、以适应新芯片在阻抗水平上的差异。  

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请详细说明区别

    不同之处在于 RS232 驱动器比之前的版本更强。 旧时的数据表典型值约为 7V、但实际数据显示 VOH 例如为 6V。 新 VOH 为 9V、这意味着新版本将提供更好的 SNR 裕度、并且由于 SNR 较大、可支持更远的距离。  

    另一个主要区别是消耗电流要低得多。 数据表中的典型值为 8mA、实际数据显示了旧设计(新设计具有 1.1mA) 的)的 6mA 情况。

    一个细微差别是新版本上的 IIS 电流要低得多。

    基本上、与旧版本相比、提到的每个变化都得到了改进。  

    TI 是否可以提供我们的 CM 之前使用的组件

    这是由先到先得的基础来完成的。 我们需要离线与产品营销团队合作、看看是否还有剩余器件。 旧的设计正在逐步淘汰、它们的库存可能已经消失。  

    您需要发送一封电子邮件至 duynguyen@ti.com 进行验证。

    - Bobby