This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LBC184:您可以帮助查看 SN65LBC184 的 SCH 吗?谢谢

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LBC184

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1569063/sn65lbc184-could-you-pls-help-review-the-sch-of-sn65lbc184-thanks

器件型号:SN65LBC184


工具/软件:

亲爱的

  我的客户在约克空调控制板的通信板上使用 SN65LBC184 已有一段时间用于大规模生产、这是正常现象。 但最近约克报告了通信故障、客户用另一批 SN65LBC184DR 芯片替换了该芯片、以实现正常通信。 客户推测 SN65LBC184DR 的驱动能力可能存在不同批次的偏差、并且设计中的冗余不足。 您能帮助审核客户的原理图是否合理吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jon、

    您尝试上传多少张图片? 我只看到一个(原理图)、其余的看起来像是它们的损坏/无法查看。

     出现问题时、您是否有 A/B 引脚的作用域?

    在原理图中、我没有看到端接电阻器、它是仅驱动器节点还是位于总线中间的节点?  

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby、

       更新了部分

         出现问题时、您是否有 A/B 引脚的作用域?

       客户测试正常。

    在原理图中、我没有看到端接电阻器、它是仅驱动器节点还是位于总线中间的节点?  

    ----- 数据表指出、浮动状态下有一个高级别安全输出、但异常芯片现在实际上处于低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个电路板都出现了问题还是只是其中之一?

    您能否验证是否组装了上拉电阻器和下拉电阻器?

    您是否切换了 DE/RE#引脚?

    我可以看到出现问题的器件顶部标识的图片吗?

    [quote userid=“286886" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1569063/sn65lbc184-could-you-pls-help-review-the-sch-of-sn65lbc184-thanks/6043726 数据表指出、浮动状态下有高级别安全输出、但异常芯片现在实际上处于低电平。

    您能否验证是否组装了上拉电阻器和下拉电阻器?

    另请给我一个问题的范围。

    - Bobby