This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:VBUS_DET

Guru**** 2985880 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1565503/tusb320-vbus_det

部件号:TUSB320


工具/软件:

我们想确认 VBUS_DET 引脚是否能够通过上拉电阻器维持高达 28V 的 VBUS 电压? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TUSB320 是一款 CC 控制器、未设计为超过 5V 3A 的额定功率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你应该误解我的问题。

    在数据表中、提到 VBUS 能够在高达 28V 的电压下运行、但 VBUS_DET 引脚电压仅为 4V? 有道理吗? 当 VBUS 高于 28V 时、VBU_DET 引脚电压应力是否正常?  


    下面是一个示例图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TUSB320 在 PD 规范将最大电压从 5V 提高到更高之前被释放。 对数据表进行了更新、表明 Vbus 能够提供高达 28V 的电压。 但该器件无法接受此电压。  

    TSUB320 是 CC 控制器、其可接收的最大 Vbus 为 5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 这真的令人困惑。

    您是否意味着 VBUS_DET 引脚只能承受高达 5V 的电压应力? 在 d/s 中、VBUS 建议高达 28V、我们会令人困惑…。
    那么、当 VBUS 超过 5V 时、该引脚可能会损坏?  

    是否有 P2P 器件能够维持高达 28V 的 VBUS 电压?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    您需要使用 PD 控制器来将 Vbus 设置和配置为大于 5V。 您是否在此应用中使用了 PD 控制器?

    这里有 2 个选项:

    1) 使用 PD 控制器(推荐)

    2) 将 CC 控制器与外部保护电路配合使用

    您能否发送建议系统的方框图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Vishesh。

    应用中似乎没有 PD 控制器。 请在此处查找拓扑结构和详细信息。 该项目现已进入 EVT。   

    请让我们知道如何通过以下电路解决此问题。 谢谢。  

    e2e.ti.com/.../USB-TypeC_5F00_Mantis.pdf

    e2e.ti.com/.../Mantis-5-USB.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    只需确认、您的首要问题是 TUSB320 VBUS_DET 引脚可以支持高达 28V 的 VBUS、对吗?  

    VBUS_DET 引脚可以支持 0V 至 4V 电压、但这可以实现  必去之地 900K Ω 电阻器将其连接到 VBUS。 VBUS_DET 引脚具有一个内部 95K Ω 电阻器、这有助于充当此 900K Ω 电阻器的分压器、从而确保进入该引脚的 VBUS 电压在 0V 至 4V 范围内。

    此外、TUSB320 只能支持 将提供的 VBUS 电流设置为 900mA、1.5A 和 3A。

    在 VBUS 上电压为 28V 的情况下、您是否希望将 TUSB320 配置为 UFP 或 DFP? 可以看到该器件当前设置为 DRP。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于不活动而关闭线程。 如果您有任何后续问题或疑虑、请随时回复。