This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H4010-SEP:是否可以在相同功能引脚 (NC、SW、PGND) 之间形成焊桥?

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7H4010-SEP, TPS7H4010EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1569169/tps7h4010-sep-is-it-okay-to-solder-bridge-be-formed-between-same-functional-pins-nc-sw-pgnd

器件型号:TPS7H4010-SEP
主题中讨论的其他器件: TPS7H4010EVM

工具/软件:

您好:

出于某种原因、我需要将 TPS7H4010-SEP 安装在具有 手动焊接功能的 PCB 板上、而不是安装 SMT 组件。

在这种情况下、如果在同一引脚 (NC、SW、PGND) 之间形成焊桥、这是否会影响芯片的功能、使用寿命或可靠性?

TPS7H4010-SEP 非常小、在手动焊接时、一个或两个 引脚保持焊接在一起(通常为 PGND 或 NC 引脚)。

此致、

Kim 女士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim 女士:

    相同功能引脚之间的焊接桥不会影响芯片的功能、因为相同的功能引脚通常在 PCB 级相互连接、如 TPS7H4010EVM 所示。 请务必注意、不同的功能引脚未相互连接或桥接。

    此外、NC 引脚可以接地:

    谢谢、
    伊丽莎白