This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1297:-

Guru**** 2986400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1569491/lmh1297--

部件号:LMH1297


工具/软件:

您好、

我在设计中将 LMH1297RTVT 用于医疗应用。 由于器件将需要进行 ESD 测试、您能否为 SDI 接口推荐合适的 ESD 保护二极管?

谢谢你。

此致、

Jeevan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeevan:  

    通常、SDI 器件没有 ESD 二极管、因为在楼宇中使用它们会违反 SMPTE 回波损耗要求。  
    我们建议使用  线路电容小于 0.3pF 的 TPD4E02B04DQAR 等器件。  

    此致、
    j