This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB933-Q1:?DS90UB933-Q1 匹配 936 μ A

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB933-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1568846/ds90ub933-q1-can-ds90ub933-q1-to-be-matched-936

器件型号:DS90UB933-Q1


工具/软件:

大家好

?使用 传输协议的 BT656(内置时钟)、则 DS90UB933-Q1 是否能够匹配 936 μ A

在我看来、这不可能是由于 MIPI 时钟无法构建。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    936 与 933 兼容。 可对 936 进行编程、以将并行视频数据转换为 CSI 数据包。 请确保使用正确的 RAW10/12 位模式、并且您所需的数据类型相应地是 8/10/12 的倍数。 以便 936 可以正确地将并行数据转换为 CSI 数据包。

     DS90UB954-Q1:DS90UB954 传输的图像像素只有绿色值 

    此致、

    Justin Phan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

      我不n`t 你。

     在   936 的数据表 7.4.18 中 、它说'  DVP 格式串行器输入必须具有离散同步信号。  '

     然后选择 BT656 不是   分立式同步信号。  

    ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您询问 933 是否支持 BT656、这取决于您使用的解串器和所需的用例。 如果您只想将并行数据传递到解串器(无转换)、则必须使用并行解串器、例如 934。

    如果要将并行数据转换为 CSI-2 D-PHY 数据包、则除非向 933 串行器提供 HSync、VSync 和 PCLK 输入、否则无法实现这一点。

    ...

    936 使用 PCLK、HSync、VSync 和 933 的并行数据来生成 CSI-2 数据包。 以下是可以打包到的一些 CSI 数据包示例。

    请注意、并非所有格式都受支持、因为并行数据需要适合 933 上的 8/10/12 并行线。

    需要对 936 进行编程、将并行数据封装到所需的格式、以防止数据损坏。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1020364/faq-ds90ub913a-q1-yuv-8-support-when-paired-with-933/3770977?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=933%20casey%208-bit#