This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PT801X16EVM:DS160PT801X16EVM

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PT801, DS160PR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1562169/ds160pt801x16evm-ds160pt801x16evm

器件型号:DS160PT801X16EVM
Thread 中讨论的其他器件:DS160PT801DS160PR410

工具/软件:

我们订购了  DS160PT801X16EVM 、并收到了同一器件。  

几个问题:

  • 是否可以将 EVM 卡直接连接到 Intel x86 主板并通过 CEM 插槽连接 NIC 卡?
  • 重定时器板是否能使用其默认出厂编程正常运行、或者是否需要额外配置

谢谢。此致、

Prashanth Pai B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prashanth:

    是否可以将 EVM 卡直接连接到 Intel x86 主板并通过 CEM 插槽连接 NIC 卡?

    此 EVM 具有转接卡外形、其中电路板底部具有一个 PCIe x16 金手指、电路板顶部具有一个 PCIe x16 CEM 连接器。 如果主板有 x16 CEM 连接器、EVM 应该能够装入其中。 如果 NIC 卡有 PCIe 金手指、则应能够装入 EVM 的顶部。

    重定时器电路板将使用其默认出厂编程正常运行、还是需要额外配置

    我认为 EVM 的 EEPROM 单元出厂时已刷写了基本配置、应允许建立基本链路。 您是否通过产品页面上的链接申请并获得了 DS160PT801 安全资源文件夹的访问权限? 您将需要完整的 DS160PT801 数据表中的器件信息以及 GUI 软件、以便了解重定时器配置并进行任何更改。

    此致、

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在尝试安装应用程序“USB SigCon Architect Texas Instruments 设置“以通过 USB 连接 EVM。 但是、我遇到了一个错误、即使在安装 LVRTE2012_f3Patch-64std 之后也是如此。 您能否分享正确安装所需的确切 LabVIEW 运行时引擎文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prashanth:

    您从哪个位置下载了 SigCon Architect? TI.com 上的某些安装程序不包含 LabVIEW RTE。 DS160PT801 安全文件夹中的 ZIP 文件确实包含 RTE 以及 DS160PT801 配置文件。 如果当前安装程序的文件名中未提及 RTE、您可以尝试将其卸载、然后使用安全文件夹安装程序。

    此致、

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    水平  

    尊敬的 TI 支持团队:

    电流容量 SigCon Architect 版本 3.0.0.14 并尝试启动 DS160PT801x16 EVM 。 但是、我们遇到了以下错误:

    “地址无效或设备未激活!!“ PFA 屏幕截图 FYR

    请您确认是否 版本 3.0.0.16 是否需要使用此 EVM 正常运行? 如果是、请申请的安装程序访问权限 SigCon Architect v3.0.0.16 以及适用于 DS160PT801 的适当器件配置文件。

    如果问题与软件版本无关、请您提供指导以确定此错误的根本原因。

    感谢您的支持。

    此致、

    Prashanth Pai B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请帮助我们解决上述问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prashanth:

    -为了澄清,请使用以下软件来避免系统无法找到运行时引擎的初始错误:

          SIGCONARCHECT3-WRTE —Texas Instruments  SigCon Architect EVM GUI v3 设置(带 RTE)

    -在您的屏幕截图中,您选择了什么设备配置文件? 似乎当前选择显示 DS160PR410。 这就是我有关器件的 SigCon Architect GUI 的外观:

    此致、

    GREG