This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:关于"100Base-TX 线路驱动器摆幅选择"寄存器的问题

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1569307/dp83822i-question-about-100base-tx-line-driver-swing-select-register

器件型号:DP83822I


工具/软件:

大家好:

我的一个客户正在为他们的新产品评估 DP83822IRHBT。

他们执行了以太网 100Base-TX 的合规性测试、但测试失败
所以不能很好地解决该问题。 作为一种权变措施、它们发生了变化
“100BASE-TX 线路驱动器摆幅选择“寄存器设置为 1100 至 1110、
并通过了测试。

他们有以下问题。
请你给我你的答复?

Q
将 “100Base-TX 线路驱动器摆幅选择“寄存器设置从 1100 更改为 1110 时(如上所示)、  
他们是否应该注意到任何问题或任何潜在的负面影响?

非常感谢您的答复。

此致、
Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya-San:  

    由于摆幅增加、功耗可能会增加、但它应该略有增加、因为摆幅增加了 67mV。  

    此致、
    j