This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:DS90UB948Q1 开发套件未将视频与解串器链接

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UH949-Q1EVM, DS90UB947-Q1, ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1567872/ds90ub948-q1-ds90ub948q1-dev-kit-not-linking-video-with-deserializer

器件型号:DS90UB948-Q1
主题中讨论的其他器件:DS90UH949-Q1EVMDS90UB947-Q1ALP

工具/软件:

我无法对无法将视频与串行器链接的解串器进行故障排除。 但是、已知良好的解串器也无法链接视频、现在我很困惑、为什么它们不会链接。

如果没有视频链接、则无法继续进行故障诊断。 似乎没有任何 CRC 错误、这会导致更多混淆。

我的测试设置包括 带 USB 连接到运行模拟 Launchpad 和 12 伏电源的 PC 的 DS90UH949-Q1EVM;还有评估板和我的测试板(带也供电的解串器)之间的 FPD 链路电缆。 非常简单、不应该有任何问题--我们过去也运行过相同的设置。

当前发生的错误与是否连接了显示器无关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    我可以帮助您解决此问题、但我有一些问题需要开始:

    1) 只是为了确认、您的设置是否正在使用 UH949 进入 UB948?

    2) 这是单端口模式还是双端口模式? 使用哪种类型的电缆?

    3) 您编程的视频时间是多少?

    4) 我可以看到您用来对设备进行编程的脚本吗?

    5) 当 949 连接到解串器时、寄存器 0x0C 的值有多大、导致您出现问题? 该寄存器是一个特定于端口的寄存器、因此根据您使用的端口设置、您需要更改寄存器 0x1E、以分别读回端口 0 0x0C、端口 1 0x0C 或读回这两个端口。

    6) 您如何确定存在 CRC 错误?

    此致、

    Cameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 只是为了确认、您的设置是否正在使用 UH949 进入 UB948?

    没错

    2) 这是单端口模式还是双端口模式? 使用哪种类型的电缆?

    应该是单端口、使用 FPD link quadrax 电缆

    3) 您编程的视频时间是多少?

    默认值-- 720p  

    4) 我可以看到您用来对设备进行编程的脚本吗?

    我记得之前在播放视频时、需要使用具有模拟 Launchpad 的器件、因此实际上我没有准备好

    5) 当 949 连接到解串器时、寄存器 0x0C 的值有多大、导致您出现问题? 该寄存器是一个特定于端口的寄存器、因此根据您使用的端口设置、您需要更改寄存器 0x1E、以分别读回端口 0 0x0C、端口 1 0x0C 或读回这两个端口。

    位 1 和位 0 已置位、即 DES 错误和链路检测。 因此、合理的链路检测为 1、但我不知道为什么发生解串器错误

    6) 您如何确定存在 CRC 错误?

    0x0A 已设置位 1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    如果在寄存器 0xC 中设置位 0、则可以获取链接。 为了诊断存在 DES CRC 错误的原因、我还有几个问题。  

    1)  

    应为单端口、使用 FPD link quadrax 电缆

    抱歉、我应该更具体一些。 是 STP 电缆还是同轴电缆?

    2) 我看到您提到 949 是一款 EVM、是 948 还是 EVM 还是定制电路板?  

    3) 每个设备设置为什么模式搭接?

    4) 当你没有得到视频,有活动的视频进入串行器? 为了自动启动视频、SER 需要能够检测到 HDMI 时钟。

    5) 如果您通过将寄存器 0x4 第 5 位设置为 1、然后立即将其设置回 0 来清除 CRC 错误、CRC 错误是否会停止、或者是否会在寄存器 0xA 和 0xB 中出现更多错误?

    6) 此外,您还可以探测 948 上的锁销,看看您是否有锁?

    此致、

    Cameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 它是 quadrax 电缆与乌龟连接器

    2) 我接受校正、我实际使用的 是 DS90UB947-Q1 EVM、我认为该 EVM 没有 HDMI 输入和不同的连接器位置。

    对于 4)、启用图形发生器并将其设置为色条是否不会驱动视频输出?

    我执行了 5)、要么它不清除 0xA 中的位、要么它们返回

    6) 当前锁销被驱动至搭铁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    4) 内部 PATGEN 应驱动视频输出

    5) 我看到,谢谢你的信息

    6) 读数是 0 伏还是接地?

    是否使用 ALP 来设置和读取寄存器、或者是否在 ALP 之外连接到电路板的 I2C 引脚? 如果连接了 EVM 并启用了 PATGEN、它应该会提供有效的 LVDS 时钟、您应该能够获得锁定和视频。  

    此致、

    Cameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cameron:

    我们想出了如何让视频色条显示出来。 这是电源的接地问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    很高兴听到这个消息! 如果您需要任何其他信息或帮助、请告诉我。

    此致、

    Cameron