This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR410:强制 Yhat 输入和输出匹配:正到正、负到负。

Guru**** 2982620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1569306/ds160pr410-enforce-yhat-inputs-and-outputs-are-matched-positive-to-positive-and-negative-to-negative

器件型号:DS160PR410


工具/软件:

尊敬的先生:

 根据布局要求、我需要将输入交换到输出 P/N 信号。

 示例:
  输入:RX0P(引脚 29)/RX0N(引脚 30)连接到 PCIe TX0P/TX0N
  输出:TX0P/TX0N 作为 TX0N/TX0P 路由到连接器(极性交换)
 这是允许的?
BR、
Evan Hong
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan

    对于 PCIe 应用、您可以在一侧进行翻转、PCIe 协议负责极性反转。  

    谢谢

    David