This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR820:边界扫描测试信号是否通过?

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125BR820, DS125BR800A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1568630/ds125br820-will-boundary-scan-test-signals-pass-through

部件号:DS125BR820
主题 DS125BR800A 中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好、我想 将 DS125BR820 用于 5G PCIe、但我也想 使用 1149.6 JTAG 边界扫描来测试每个差分总线。  DS125BR820 是否会重新驱动边界扫描测试信号?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carl:

    我不太熟悉 1149.6 JTAG 信号。  这个 LVCMOS 信号是否正常?  您通过转接驱动器传递的信号是单端信号还是差分信号?

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、信号将为 1.2V 差分信号、10MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     DS125BR800A 的答案是否有变化? 我似乎需要更高的增益。  

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carl:

    我希望它能通过器件传输。  这似乎与标准差分信号相当。

    谢谢、

    Drew