This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG720S-Q1:以太网线路上的 DP83TG720S-Q1 脉冲测试 ISO7637 要求

Guru**** 2967660 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TG720S-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1568950/dp83tg720s-q1-dp83tg720s-q1-pulse-test-on-ethernet-lines-iso7637-requirement

器件型号:DP83TG720S-Q1


工具/软件:

您好的团队、  

 DP83TG720S-Q1 是否提供测试报告、电脉冲测试是否符合 ISO7637 要求。 我们在仪表组的 24V 叉车应用中使用此 IC。 请假设。

此致

Manoj A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    请就此与您的现场应用工程师联系。 不能在公共论坛上共享报告。

    谢谢、

    David