This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD3S713-Q1:在汽车仪表组应用中、在 24V 卡车应用中将 TPD3S713-Q1 用于 USB2.0 接口

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD3S713-Q1, TPD4S481-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1568020/tpd3s713-q1-using-tpd3s713-q1-for-usb2-0-interface-for-automotive-cluster-application-for-24v-truck-application

器件型号:TPD3S713-Q1
主题中讨论的其他器件: TPD4S481-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

我们 计划在 汽车仪表组应用中将 TPD3S713-Q1 用于导航应用的 24V 卡车应用中的 USB2.0 接口。 我们的主机处理器是 提供 USB2.0 接口的主机处理器(原生 USB 2.0 PHY)。 请求您确认适合此应用的器件。

此致

Manoj A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    TPD3S713-Q1 适用于车辆中的 12V 低电压应用、因此该器件的额定电压仅为 18V、可提供电池短路保护。 TPD4S481-Q1 是当今 USB2.0 线路 24V 低电压应用中用于电池短路保护的出色器件。 该器件是一款 4 通道 Type-C 保护器件、可为 USB2.0/SBUx 和 CCx 线路提供高达 63V 的 ESD 和 Vbus 短路保护。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thans for Reply. 我即将结束该主题。 我们可能需要支持原理图审阅。 请查看我们是否可以通过电子邮件联系。