This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB933-Q1EVM:DS90UB933-Q1 EVM 可以和DS908B960 EVM一起使用吗 Ω

Guru**** 2937200 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP, DS90UB960-Q1EVM, DS90UB960-Q1, DS90UB933-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1567626/ds90ub933-q1evm-ds90ub933-q1-evm-ds908b960-q1-evm

器件型号:DS90UB933-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:ALPDS90UB960-Q1DS90UB960-Q1EVMDS90UB933-Q1

工具/软件:

你(们)好

遇到个问题、我尝试了单独使用DS90UB960 μ A-Q1 EVM时、软件使用正常、且能识别到SER的型号、但是、当通过DS90UB960 EVM、Mini-Fakra 连接上DS90UB933 -Q1 EVM时、ALP软件就使用卡顿了、且软件不能识别出ser和des的型号 1 μ F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:DS90UB960-Q1EVM

    工具/软件:

    您好支持团队

    当我在使用demo mode时使用AnalogueLaunchPAD时、软件操作很流畅、但是当我连上DS90UB960 Ω EVM时、使用确很卡顿、很影响操作、请问是否有版本修复 Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:DS90UB960-Q1EVM

    工具/软件:

    大家好

    请在下面的问题和希望你可以给帮助,谢谢

    1.使用 micro-USB 电缆将 DS90UB960-Q1 EVM 的 J37 连接到桌面时、我可以知道 Analog LaunchPAD 软件中的器件信息

    2.但当我使用 mini-FAKRA 电缆时(它支持 PoC ,对吗?) 连接到 DS90UB933-Q1 EVM、我无法在 LPD 工具中获取任何信息、甚至 960 条信息

    我为您附加了 Connected 的映像、是否需要设置其他映像?

    期待您的早日答复,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gong、

    是的、960 支持 PoC、跳线设置似乎没有问题。

    用于为 960 EVM 供电的电源的额定功率是多少? 由于电源将为 2 个 PCB 供电、因此电源可能无法提供足够的功率。

    您能否确保电源至少为 12V/1A?

    此致、

    Justin Phan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Justin

    感谢您的重放、电源为 12/1V、如您所见、我在 960 EVM 上使用了 J30 连接器(下图所示的第 7 个)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Gong

    Justin 今天很棒、明天会回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gong、

    如果 960 在自身上电时工作正常、但在将 960 连接到 933 EVM 并提供 PoC 电源后无法与之通信、则通常表明 960 EVM 上存在电源问题。

    1. 您是否能够尝试使用另一个可以提供更高功率的 AC/DC 电源适配器、以查看是否解决了问题?
    2. 连接 960-933 后、能否使用万用表探测 960 上的每个电源 IC 引脚、并确认每个引脚接收到正确的电压电平 (1.8V+/–5%或 1.1+/–5%)?
      1.  

    此致、

    Justin Phan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Justin

    昨天、我们根据 960EVM 指南手册检查了 960EVM 设置、发现 S1 设置不正确、此部分默认值为模式 1、用于 953、S1 需要设置模式 2-4、这可以使用 933 或 913、如吹风图所示、转换到模式 2 后、我们的 933 和 960 通信可以正常工作。

    最好的注意、

    Gong Bin