This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810EVM:错误率单位?

Guru**** 2987140 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1568681/ds280df810evm-unit-on-error-rate

器件型号:DS280DF810EVM


工具/软件:

大家好、我正在使用 DS280DF810EVM 和 SigCon Architect 软件。 在软件 PRBS Gen/checkr 选项卡上、为什么错误率(位/分钟)上有单位? 错误率不应该为:  

位错误数/发送的位总数?

位/分钟是什么意思?

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chenxuan、

    我们很快就会联系您。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数字显示为 1*10^–8、
    1*10^–8 位/分钟是什么意思? 这对我来说毫无意义。
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chenxuan、

    SigCon GUI PRBS 校验器的捕获周期以分钟为单位定义、因此错误率也以位/分钟为单位列出。 在这里看到的错误率数字是错误计数(位)除以位计数。 在屏幕截图中、这是 2047/1.818E+11 = 1.12596E-8。  

    此致、

    GREG