This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7340:当 USB 驱动器物理连接或断开连接时、USB 2.0 和 3.0 下行端口显示不一致的行为。

Guru**** 2994260 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1568361/tusb7340-the-usb-2-0-and-3-0-downstream-ports-show-inconsistent-behavior-when-usb-drives-are-physically-connected-or-disconnected

器件型号:TUSB7340


工具/软件:

我在设计中使用了 TUSB7340 USB3 集线器。 当我在此 USB 集线器的下行端口上连接任何 USB3 器件时、该器件将使用 USB2、有时仅用作 USB3 器件。 问题可能是什么以及如何调试

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vijay:

       您能否 先发送原理图?

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    嗨大脑,当我们插入 USB 3.0 闪存驱动器,这是一段时间被检测到 3.0 和一段时间它被检测到 2.0。 导致硬件问题的潜在原因可能是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vijay:

       哪个端口有问题?  

      什么 是 D10/D11/D12、ESD 器件?

    好极了

    Brian