This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-XDS110:TMS320F28384D + LP - XDS110

Guru**** 2845830 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-XDS110, TMS320F28384D, ENERGYTRACE, TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1568194/lp-xds110-tms320f28384d-lp---xds110

部件号:LP-XDS110
主题中讨论的其他器件: TMS320F28384DENERGYTRACETMS320F28379D

工具/软件:

您好、

 我们要将 LP-XDS110 Launchpad 调试接口与定制的  TMS320F28384D.board 配合使用。 我们找不到图片中用蓝色圈起的小连接器的引脚描述。 我们的定制板尺寸较小、因此可以很好地替代大型扁平电缆连接器。

此致、

Vedat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vedat:

    这是一个 10 引脚 JTAG 连接器。 请在此处查找原理图: https://www.ti.com/lit/zip/sprr479

    随附的原理图适用于 LP-XDS110 ET (EnergyTrace)、但 JTAG 连接器是相同的。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    由于我们的定制板具有  TMS320F28379D、因此无法使用 Arm 连接器进行调试/编程目的、难道不是吗?

    此致、

    Vedat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TMS320F28379D 使用一个 5 引脚 JTAG (TDI/TDO/TCK/TMS/TRST)、其中 ARM 10 引脚标准不采用该 JTAG 引脚。 在这种情况下、要遵循任何标准、您需要使用 cTI 20 引脚或 TI 14 引脚接头。  

    此致、

    马特