This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMBZ27VAL-Q1:提供电池负载突降保护

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1568183/mmbz27val-q1-protection-from-the-battery-load-dump

器件型号:MMBZ27VAL-Q1


工具/软件:

您好的团队、

我的客户计划保护电路免受大约 60V 的电池负载突降的影响、我想推广 MMBZ 系列。 是否可以使用 MMBZ 系列来提供电池负载突降保护?

电池电压为 24V。

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yamamamamamamoto-San  

    以下图为例、MMBZ 可用于调节 FET 的栅极电压。 但我不会使用 MMBZ 二极管、因为这些二极管列出了 SMB TVS 二极管。 MMBZ 器件没有足够的电源能力来承受负载突降。 我建议使用 SMB 或 SMC 器件进行负载突降保护。  

    此致、

    McKenzie  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、McKenzie:

    感谢您告诉我 MMBZ 系列的使用图片。 关于 TVS 二极管、我想知道我们是否有任何推荐用于负载突降的 TVS 二极管?

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yamamamamamamoto-San  

    目前、我们没有任何能够支持负载突降的 TI TVS 二极管。 我推荐 Littelfuse 的 SMBJ 器件。  

    此致、

    McKenzie