This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:当由 5V 上电时、偶尔会出现 RX 低电平

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1570594/tcan1145-q1-when-powered-on-by-5v-rx-low-level-occurs-occasionally

器件型号:TCAN1145-Q1


工具/软件:

您好、专家

我在 KMM 中遇到问题:

当 CAN 总线保持未连接状态且 VCC 以 5V 电压通电时、该器件偶尔会产生 RX 低电平、从而导致 MCU 识别不正确的帧。

您能帮助我找到可能的原因吗?

谢谢你。