This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSER9615:v3 链路 STP

Guru**** 2998400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1E01B04, TDES9640, TSER9615, TSER953, TPD1E0B04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1570013/tser9615-v3-link-stp

器件型号:TSER9615
主题中讨论的其他器件:TDES9640、 TSER953、TPD1E0B04、TPD1E01B04

工具/软件:

尊敬的支持:

我们有关于使用 TSER9615 ( 7.5G) 和 TSER953 (4G) 通过 STP 连接到 TDES9640(TP 数据不供电)的一些问题

TSER953

1A) 当通过 STP 同步模式连接的 TSER953 时、需要使用 P/N 信号上 33nF 至 100nF 之间的任何交流电容器是否正确?

1b) 使用 100nF 是否有任何缺点?

2A) 当通过 STP 非同步模式连接的 TSER953 时需要在 P/N 信号上使用 100nF 的交流电容器是否正确?  

2b) 只有 100nF 可正常工作?

3A) V3 Link (4G) 输出电压为 1.21V、您能否向 GND 推荐用于 P 和 N 信号的单向 ESD 二极管? TPD1E01B04 或 TPD1E0B04  

3b) 根据您的经验、是否最好将 ESD 二极管放置在 SER 和 交流电容器或交流电容器和电缆之间?

3c) 您建议在 P 与 GND、N 与 GND 之间进行双向 ESD 还是单向 ESD?

3D) 您建议在 P 和 N 信号之间进行双向 ESD 吗?

4A) 您是否有 CMC TSER953 ( 4G) 的选择指南? 什么是关键参数?

 

5A) 您是否有适用于 TSER953 (4G) 的 STP 电缆和 STP 连接器的选择? 关键参数是什么?

TSER9615

6A) 当 TSER9615  通过 STP 同步模式连接时、需要哪些交流电容器、数据表中未说明?

6b)  TSER9615 是否可以在 STP 同步模式下工作?

7A) 当 TSER9615 通过 STP 时、非同步模式需要在 P/N 信号上使用 100nF 的交流电容器、是否正确?  

7b) 只有 100nF 可以正常工作?

8A) V3 Link (7.5G) 输出电压为 1.21V、您能否向 GND 推荐用于 P 和 N 信号的单向 ESD 二极管? TPD1E01B04 或 TPD1E0B04  

8b) 根据您的经验、是否最好将 ESD 二极管放置在 SER 和 交流电容器或交流电容器和电缆之间?

8c) 您建议在 P 与 GND、N 与 GND 之间进行双向 ESD 还是单向 ESD?

8D) 您是否建议在 P 和 N 信号之间使用双向 ESD?

9A) 您是否有 CMC TSER9615 (7.5G) 的选择指南? 什么是关键参数?

 

10A) 是否为 TSER9615 选择 STP 电缆和 STP 连接器 (7.5G)? 关键参数是什么?

TSER9615 和 TSER953

11) 关于线路故障网络, RLF 电阻应该在 DESER 侧还是 SER 侧? 请参考 SNLA322、其在 DSER 侧 (24k9) 有一个电阻器、而数据表中的该电阻器在 SER 侧 (10k)

12) 请说明 SNLA322(第 39 页)中的 STP 线路故障网络示例可以在仅通过 STP 无电(电源分离)的数据时使用吗? 用于展位器件  

适用的阈值•正常•电缆开路电缆•“+"至“至“-"短“短接“+"接“接•地“-"接“接地•短路对•电池短路

13) 只有 GPIO0 和 1 可用于此目的? 因为只有该引脚有 ADC?

14) 网络应在 ESD/CMC 和交流电容器之前进行电缆连接?

15A) EVB HSDC089B 的网络使用的值不同于 SNLA322、哪一个是正确的?  

15B) 在 SNLA322 上、GPIO 引脚有一些可达 1.1V 的保护二极管、而在 HSDC089B 上 、该项缺失、是否需要二极管? 我们假设这些是 GPIO 的保护二极管

15°C) 1.1V 时、我们可以使用 VDD_1P1_D、VDD_1P1_DRV、VDD_1P1_PLL 或外部 1V1 电源轨?

15d) 是否为 1.1V、因为 GPIO 上存在 ADC?

此致、

D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    1A) 您必须在 STP 中的 DOUT+和 DOUT-布线上使用完全相同的电容器。 最大值为 100nF/100nF。 最低值为 33nF/33nF。 如果要连接到 DVP 串行器、则需要在解串器上使用 100nF/100nF。

    b) 这已用于所有系统、因此没有重大的回退。 也许 100nF 器件可能比 33nF 器件具有更大的 ESR/ESL。 但这取决于您选择的特定 P/N。

    2A) 对于较低的 BC 速度、需要更高的 100nF 电容器。 在 DVP 或非同步模式下运行时、建议使用 100nF、因为在这些工作模式下反向通道速度会低得多。

    b) 建议使用 100nF

    3A) TPD1E01B04 很合适。 差分信号需要一个具有低电容的双向二极管。 不使用单向二极管。

    b) 放置 ESD 二极管对系统级没有重大影响。

    c) 如果您正在保护差分信号、则为双向。

    D) 否、请勿这样做。

    4A) 不需要差分 DOUT+/-布线上的 CMC。 它们还会增加高速通道上的损耗。 建议不包括在内。 如果需要包含该电阻、请选择具有 100 欧姆差分阻抗和超低附加插入损耗和回波损耗的电阻。 并确保它可以处理高达 2.1GHz 的信号。

    5A) 选择差分阻抗为 100 欧姆的电缆和连接器。 确保它们可以处理高达 2.1GHz 的信号。 如果您想稍后通过 EMI/EMC 测试、请确保它们是屏蔽的。 我们通常使用 Rosenberger/TE Connectivity 汽车连接器和汽车电缆、例如 Leoni DACAR636。

    6A) TSER9615 是一个 NDA 器件。 您需要在产品页面上申请完整的数据表。 交流电容器通常与 953 相同、因此使用 100nF/100nF。

    B) 是的

    7A) 是的

    b) 建议使用 100nF

    8a - 8d) 查看我对 3a - 3D 的回答。

    9A) 请参阅我对 4a 的答复。 但请记住、频率现在是 3.775 GHz。

    10A)  查看我对 5A 的响应。 但请记住、频率现在是 3.775 GHz。

    关于问题 11-15、这些问题涉及到《不扩散条约》的规定、因此、我在公共论坛上所能说的话有一定的限制。

    您是否有当地的 TI 现场应用或销售人员可以通过内部 e2e 论坛帮助提问?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其余的问题都通过电子邮件得到了解答。 如果不需要进一步的支持、请关闭此主题。