This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:链路不稳定:虚假载波中断和 XGMII 错误中断 (CONT'd)

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1564765/dp83867ir-link-is-unstable-false-carrier-interrupt-and-xgmii-error-interrupt-cont-d

器件型号:DP83867IR


工具/软件:

尊敬的团队:

这一员额是以下员额中问题的延续。

 DP83867IR:链路不稳定:虚假载波中断和 XGMII 错误中断 

1) 客户尝试了故障排除指南中的脚本 3.1 和 3.2、但没有改进。

2) 他们写 2053h 而不是 2024h 注册 53h,但没有改善。

当问题发生时、我收到了客户提供的寄存器信息。

您能检查一下、并就如何改进它向我提供一些建议吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takahashi-San、  

    请随时与我分享寄存器信息。  
    对于单元 C、他们是否还可以共享以下寄存器信息?


    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、J-San、

    感谢您的答复。

    我将通过私人按摩向您发送 A 单元的登记信息、以获取客户信息。

    我还没有关于 C 单元的任何信息、因此我会尽快通知您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takahashi-San、  

    请让我了解最新信息。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takahashi-San、  

    感谢您发送邮件。
    寄存器信息没有显示太多可能导致问题的信息。  
    我们还可以看一下原理图/布局吗?
    此外、什么是链路伙伴? 如果他们在同一链路伙伴/电缆上使用我们的 EVM、是否会出现同样的问题?
    最后、如果客户还能提供我前面讨论过的 MSE 寄存器的值、那就太好了。  

    此致、
    j

     


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、J-San、

    我向您发送了私人按摩装置 A 的示意图和链接伙伴零件号。

    我已向客户请求 MSE 寄存器和 C 单元寄存器信息、因此我收到信息后将立即与您联系。

    我还将检查是否可以使用 EVM 进行本次调查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takahashi-San、  

    请告诉我。  

    明天我将再次向您介绍原理图反馈。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takahashi-San、  

    以下是我对原理图的评论:
    1.我们通常建议 C47 使用 4700pF、而不是 1000pF。  

    除此之外、我们是否建议客户执行 0x01D5 = 0xF508? 这旨在改善 1G 运行模式下的 VOD 摆幅。  

    否则、从 MSE 寄存器读取数据将非常有助于跟踪根本原因。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    J-San,

    我很抱歉迟来的答复。

    感谢您对原理图审阅的反馈。

    我还不建议使用 0x01D5 = 0xF508 设置、因此我建议使用该设置。

    我发送给你标准寄存器读数值的单元 C 和 MSE 寄存器读数值的单元 A 和单元 C 通过私人按摩。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takahashi-San、  

    装置 A 上的信号质量似乎良好、但在较长电缆中链路性能不佳。  
    我注意到客户正在广播 PHY 上的所有速度以进行自动协商。  
    开关是否也广播所有速度? 我想知道它们是否能够以较低的速度建立链路。  

    对于单元 C、如果它们读取 0x0013 寄存器两次、这些值是否相同? 我注意到有些值被读取两次、但未读取 0x0013 寄存器。 此寄存器在读取时被清除、因此应该已清除至 0x0000。  

    对于单元 C、似乎也完成了一定量的自动协商、但似乎没有解决。  
    客户是否可以禁用自动协商并强制 1G 全双工链路?

    是否可以对单元 A 尝试相同的方法?

    请告诉我。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、J-San、

    感谢您的答复。
    我将检查开关的广播状态。

    您说:
    “对于单元 C、如果它们读取 0x0013 寄存器两次、这些值是否相同? 我注意到有些值被读取两次、但未读取 0x0013 寄存器。 此寄存器在读取时被清除、因此应该已清除至 0x0000。“
    它们还对 0x0013 寄存器读取两次、似乎第二次显示了相同的值 (0x1D40)。

    您说:
    “对于 C 单元、似乎也完成了一定数量的自动协商、但似乎没有解决。
    客户是否可以禁用自动协商并强制 1G 全双工链路?“
    我了解 1Gbps 需要自动协商。
    供应商 (TI) 是否允许其禁用自动协商并强制其达到 1Gbps?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takahashi-San、  

    感谢您提供详细信息。 看起来中断没有变为低电平。 奇怪的是、这不会变为低电平、因为某些中断与 MDI 交叉/自动协商完成/链路状态变化有关。  

    他们能否再次验证是否多次读取该寄存器会清除读取?

    要禁用自动协商功能、客户可将 0x0000 寄存器第 12 位写入 0。  
    要选择 1G 全双工、客户可以向 0x0000 寄存器的位 6 写入 1、向 0x0000 寄存器的位 8 写入 1 以进行全双工广播。  

    此致、
    j