This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSER953:必需的 TSER953 汽车级

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: TSER953, DS90UB953-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1570643/tser953-required-automotive-grade-of-tser953

部件号:TSER953
主题中讨论的其他器件: DS90UB953-Q1

工具/软件:

我们使用 TSER953 串行器是我们面向汽车应用的定制板。 但根据 TSER953 串行器的数据表、温度范围为–20 至+85°C、不是汽车级。

请建议使用汽车级的 TSER953 串行器。

此致、

Jyothi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jyothi、

    TSER953 的汽车级版本为 DS90UB953-Q1。

    此致、

    Justin Phan