This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517:启用上拉电阻器

Guru**** 2972960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1570375/tca9517-enable-pull-up-resistor

器件型号:TCA9517


工具/软件:

您好的团队、

由于器件在 EN 上具有内部上拉电阻、因此、如果客户希望 IC 始终处于活动状态、能否将 EN 引脚悬空?

此致
Ohashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 但 EN 引脚也可以直接连接到  VCCB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Ohashi,

    是、引脚可以保持悬空、但内部 PU 电阻范围为~100k Ω。 它是一个弱 PU 电阻器。  

    此致、

    Tyler