This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4S480:在 CC OVP 情况下、当无电电池电阻器关闭时、为什么 tOVP_RECOVERY_CC_DB 仍然存在?

Guru**** 2586905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1568526/tpd4s480-why-is-there-still-tovp_recovery_cc_db-when-the-dead-battery-resistors-are-off-in-cc-ovp-situation

器件型号:TPD4S480


工具/软件:

如果在 OVP 条件下没有 RD、则 tOVP_RECOVERY_CC_DB 不应存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 VPWR 丢失、则必须再次施加 RD 电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    因此、这意味着 VPWR  在 OVP 条件下可能会损失、这次类似于 TON_FET_DB?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      退出 OVP 后、RD 电阻器是否会应用 5 毫秒?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    放开 VPWR 会更像是一个系统设计方面。 当您遇到错误情况并查看合约时、VBUS 将消失。 如果 VPWR 从 VBUS 驱动、那么您也将失去 VPWR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    存在先合后断延迟。 因此它不必是 VPWR、因此您可以忽略我的最后一条评论、因为 VPWR 将从复位开始丢失。 但在此处、ttOVP_RECOVERY_CC_DB  基本上是指 CC_FET 将首先导通 (1ms 至 2ms)、而 Rd 将在其余时间保持连接。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复!