This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1431-Q1:通过 DV 连接到 ADC

Guru**** 2586515 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1570657/tlin1431-q1-dv-connection-to-an-adc

器件型号:TLIN1431-Q1


工具/软件:

您好:

数据表第 8.3.13 节建议使用 2 个将 PV 输出连接到 MCU ADC 输入的电路。 两者之间的权衡是什么?

第二个电路包括一个不寻常的 20pF 电容器;能否将其替换为更标准的 22pF 电容器?

谢谢你。


此致、
François μ s。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  François、

    • 第 1 种情况在 PV 和 ADC 之间提供低通 RC 和串联隔离、以帮助限制 MCU 的浪涌电流。 这也有助于抑制长布线。
    • 第二种情况是响应速度更快、即 ADC 读数比 RC 方法更快。 缺点是 MCU 输入的瞬态/电流隔离较小。
    • 是、22 pF 正常。

    总之、您可以在嘈杂的环境中使用第一种情况、在这些环境中、预计会出现瞬态、有助于保护 MCU 输入、并可以使用第二种情况来加快读取速度、谢谢。

    此致、

    Michael。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、米凯尔;

    非常感谢您迅速响应:


    此致、
    François μ s。