This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP5150:是否有用于 HDMI 到 PAL 转换的单芯片解决方案?

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1570632/tvp5150-is-there-a-single-chip-solution-for-hdmi-to-pal-conversion

部件号:TVP5150


工具/软件:

您好:

我想知道 TI 是否提供任何选项 单芯片解决方案 指定 HDMI 到 PAL 视频转换 。

如果没有直接的单芯片解决方案、您能否提出可行的建议 替代解决方案、器件或参考设计 能够实现 HDMI 到 PAL 的转换?

感谢您的支持。