This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LS31:AM26LS31INSR 和 TRS3318EIPWR 出口管制文档

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1569385/am26ls31-am26ls31insr-and-trs3318eipwr-export-control-documentation

器件型号:AM26LS31


工具/软件:

尊敬的先生、女士、

 

我们公司的一位客户要求提供以下器件型号的出口控制证书:

- AM26LS31INSR

- TRS3318EIPWR

 

您能否分享相关文件?

 

谢谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damiem:

    我以前没有看到这样的请求。

    您有示例或参考文档吗?  

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bobby、

    感谢您的反馈。 很抱歉耽误了时间、我花时间向我们的客户咨询以获得更多信息、他们告诉我、他们已经自行获得了所需的信息。

    很抱歉给您带来不便、我将继续、关闭此主题。
    祝你度过美好的一天!