This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESDS452:ESDS452 SPICE 模型

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: ESDS452

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1569528/esds452-esds452-spice-models

部件号:ESDS452


工具/软件:

您好:

是否有适用于 ESDS452 双电视的 SPICE 模型?


(我在任何地方都找不到它,也许我在错误的地方搜索...)

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pierre:  

    我们目前没有可用的 SPICE 模型、但我可以为您制作一个。 我应该能够在第二天左右发送。  

    此致、

    McKenzie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、McKenzie:

    这将是伟大的!
    提前感谢。

    最好的、Pierre。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pierre:  

    我已附上该模型的 zip 文件夹。 如果您有任何问题、敬请告知。  

    此致、

    McKenzie

    e2e.ti.com/.../ESDS452.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、McKenzie、谢谢、您对 TI 非常有帮助!!  Slight smileμ s
    今天下午我会试试。