This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG720S-Q1:关于适用于 24V 仪表组应用的双端口以太网交换机

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TG720S-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1568029/dp83tg720s-q1-regarding-two-port-ethernet-switch-for-24v-cluster-application

器件型号:DP83TG720S-Q1


工具/软件:

尊敬的团队:

对于汽车应用 24V 仪表组/信息娱乐应用、关于双端口以太网交换机 (1000BASE-T1) 的任何建议。 我们的主机接口是 RGMII。 在我们的应用中、实际功能一次需要一个端口。

此致

Manoj A.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    我们不提供任何独立的以太网交换机。 多个 MCU(如 AM263x) 支持多个以太网端口。  

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:  

    您能否建议使用任何可将 RGMII 接口切换到两个不同 PHY 的多路复用器。 我们的处理器只有 RGMII 接口,需要两个端口,在实际功能中,一个可以一次激活

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    让我和一个单独的团队一起检查一下、然后回来。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    您可以在此处查看我们提供的多路复用器: https://www.ti.com/product-category/switches-multiplexers/overview.html

    请查看用户是否适合您的需求、或者如果您对此有其他问题、请向多路复用器团队创建新的 E2E 请求单。

    从以太网 PHY 的角度来看、我还有其他方面可以帮助吗?

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    感谢您的答复。 鉴于复杂性、我们仅使用一个通道。 我们使用 的是 DP83TG720S-Q1。 我们需要您的支持来为汽车 24V 系统进行此设计。 请求您通过电子邮件联系。