This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB949-Q1:POC

Guru**** 2988030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1569923/ds90ub949-q1-poc

器件型号:DS90UB949-Q1


工具/软件:

尊敬的专家

我们在 DS90UB949 和 DS90UB948 之间建立了一个 POC 电路、而 DS90UB949 和 DS90UB948 之间则使用了一个电路
通道同轴电缆连接,949 主板作为电源端子,PLCK 频率的 25MHz ,相应的链路速率 875Mb MB/s 线
最大电流为 800mA。 连接了电路图和 POC 电路。 我们目前遇到连接不稳定的问题
问题、请提出以下问题:
POC 电路的总电感为 3.55uH (5 个串联 709nH 电感器、模型 Coilcraft)
132-20L)、电感器的电感值是否足够?
2.选择 948 的 Rin+和 949 的 DOUT+为 33nF 的交流耦合电容器作为 33nF、而使用 948 的 Rin — 和 949 的 DOUT 交流耦合
选择 15nF 电容器是否正确?
POC 电感器和同轴线之间的布线是否需要满足 50 欧姆的阻抗?
能否对端子 949 的 POC 部分的滤波电容器和端子 948 的 POC 部分的滤波电容器进行相同配置? 有关信号传输的详细信息
损失有什么影响? 请参阅随附文件:POC 电路 PNG(请参阅随附文件:接线框)
图 PNG)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    我们从未针对 IVI 应用评估过 PoC 网络。 这是因为、解串器需要的电流较大、而 ADAS 器件需要的电流小于 400mA。 您可以再次分享这个图吗?

    Aaron