This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR410:交换通道和引脚

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1566414/ds320pr410-swaping-for-lane-and-pin

器件型号:DS320PR410


工具/软件:

尊敬的技术支持团队:

我有两个问题并 确认 Re 驱动器“DS320PR410RNQR"和“和“DS320PR810NJXR"的“的功能。

问题 1
是否可以反转这些 Re 驱动器上每个 PCIe 信号的 P 和 N 连接?
例如、将 TXN/RXn 信号连接到 TxP/RXP 引脚、并将 TxP/RX 信号连接到 TXN/RXn 引脚。

问题 2
这些 Re 驱动器的通道交换是可以接受的吗?
例如、将 TX/RX[1]、TX/RX[0]、TX/RX[3]、TX/RX[2]信号连接到 TX/RX[0]、TX/RX[1]、TX/RX[2]、TX/RX[3]引脚

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    PCIe 支持极性交换、可以完成极性交换。

    支持通道反转、但通道不能随机交换。  (即,通道 0-3 可以反转至通道 3-0,但必须按顺序完成)

    此致、

    Undrea.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Undrea:

    感谢您的答复。

    支持通道反转、但通道不能随机交换。  (即,通道 0-3 可以反转至通道 3-0,但必须按顺序完成)

    →除此之外、我知道通用目标器件不可能实现、但为什么 Re 驱动器不可能实现?

     如果有理由、请告知我。

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Undrea:

    到目前为止、您是否有任何更新?

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我错过了后续内容。

    无法阻止通过转接驱动器执行此操作、但应将通道更正为端点。  转接驱动器不知道通道顺序。

    此致、

    Undrea.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Undrea:

    感谢您发送编修。

    如果从 CPU 到转接驱动器的通道被随机交换、并且我在 PCB 上按照正确的顺序重新排列信号、然后将它们连接到端点、则转接驱动器的输出应该工作。
    这种理解是否正确?


    示例:
    CPU(通道 0、1、2、3)→转接驱动器(通道 1、0、3、2 随机)→端点(通道 0、1、2、3 正确顺序)

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TTD:

    您的理解是正确的。

    此致、

    Undrea.