This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:GRST 和 PERST 之间的区别

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1561839/xio2001-the-difference-between-grst-and-perst

部件号:XIO2001


工具/软件:

你好、团队

您能说出 GRST 和 PERST 之间的区别吗?  

您还能告诉他们何时应该使用  GRST 和 PERST 吗?

此致、

高桥则幸

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的   Noriyuki :

       GRST 是 所有 XIO2001 的通用复位。

      PERST 是 XIO2001 PICE 接口的 PCIe 复位。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    根据表 8-1、/PERST 用于复位 ☆符号未由 d 指示的所有控制寄存器 bis。 这是正确的吗?

    但是、我 在数据表中看不到任何带有☆符号的寄存器。 我应该如何了解/PERST 的寄存器?

    此致、

    高桥则幸

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noriyuki :  

      数据表似乎不一致、 带有 (2) 的位是粘滞位。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    谢谢。

    他们仍然不确定何时 需要使用/PERST。 您能告诉他们何时应该使用 /PERST 吗?

    此致、

    高桥则幸

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noriyuki :   

      一个上游 PCI Express 器件、用于生成 PCI Express 复位并发出系统电源正常状态信号。

     当 PERST 置为低电平时、XIO2001 会生成 PCI Express 规范中定义的内部 PCI Express 复位。

     当 PERST 从低电平转换为高电平时、XIO2001 假定存在系统电源正常条件。

    注意:

    在移除电源之前、在移除 REFCLK 之前或 REFCLK 变得不稳定之前、系统必须使 PERST 生效。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    抱歉、我仍然不确定在系统角度中使用/PERST 的时间。  

    根据数据表、似乎需要在上电/断电时序控制期间使用/PERST。 这是正确的吗?

    应该使用/PERST 的其他情况是否存在?

    您还能在下面确认一下吗?

    当 PERST 设置为低电平时、设备是否 会使 PCI 总线复位 (PRST)?

    他们理解 GRST 被置为低电平、桥接器启动 PCI 总线重置 (PRST)。  

    此致、

    高桥则幸

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    似乎需要在上电/下电隔离期间使用/PERST。 这是正确的吗?

    没错。   PERST#信号为  开漏、低电平有效输出 。 当所有电源轨和 REFCLK 信号稳定后、系统会释放此信号。

    在使用/PERST 时是否还有其他情况?

    PERST 信号也用于 PCIe L2/L3 低功耗模式退出序列。

    [引述 userid=“75724" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1561839/xio2001-the-difference-between-grst-and-perst/6042742

    当 PERST 设置为低电平时、设备是否 会使 PCI 总线复位 (PRST)?

    他们理解 GRST 被置为低电平、桥接器启动 PCI 总线重置 (PRST)。  

    [/报价]

    两者都正确。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    当 PERST 设置为低电平时、设备是否 会使 PCI 总线复位 (PRST)?

    此致、

    高桥则幸

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     当 PERST 置为低电平时、  XIO2001 将内部 PCI 总线复位置为有效。 但不 在 PRST 终端。

    好极了

    Brian