This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS31:SN65LVDS31 未上电时的输出阻抗

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1570221/sn65lvds31-sn65lvds31-output-impedance-when-unpowered

器件型号:SN65LVDS31


工具/软件:

图像中是电路。 我将一个差分对用于两个 LVDS 驱动器和两个接收器。 我们的想法是一次使用一个、将另一个作为备份。 我知道接收器由于其高输入阻抗而不会有问题。

但是、我不确定该驱动程序。 数据表指出、驱动器输出在禁用或未通电时为高阻抗。 这是否意味着我必须强制电源输入为零、或者使电源保持未连接状态足够?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joaquin、  

    您可以断开 Vcc 引脚的电源、或将 G 引脚驱动为高电平和 G/引脚驱动为低电平以禁用输出。 任何一个选项都能在输出上提供高阻抗。  

    此致、

    马特